我们今天能为您提供什么帮助?

SoMachine平台如何读取和设置系统时间?

问题描述:
SoMachine平台如何读取和设置系统时间?

所属产品线:
Modicon M218

解决方法:

SoMachine平台通过调用SysTimeRtcConvertDateToUtc功能块和SysTimeRtcSet功能块来设置系统时间;通过调用SysTimeRtcConvertUtcToDate功能块和SysTimeRtcGet功能块来获取系统时间,具体步骤见附件。



附件
SoMachine平台获取和设置PLC时间功能_20220930161955.pdf