我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]Vijeo Designer 中如何按照具体时刻或时间自动执行脚本?
问题描述:
Vijeo Designer 中如何按照具体时刻或时间自动执行脚本?

所属产品线:
Vijeo Designer

解决方法:

可以选择动作触发类型为“时序安排”,它是触发类型的一种,可以按照周期时刻来触发动作脚本。

注意:如果动作的执行被延迟超过 5 秒钟,会显示如下报警信息:“CPU 超负荷运行, 周期动作 –由用户或系统所创建– 不运行。”