我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]HMISBC自带的CANopen端口连接形式及引脚定义是?
问题描述:
HMISBC自带的CANopen端口连接形式及引脚定义是?

所属产品线:
HMIGK按键式触摸屏

解决方法:

HMISBC自带的CANopen端口连接形式是DB9的,详细引脚定义如下:

2脚CAN_L   3脚CAN_GND   5脚CAN_SHLD   6脚GND   7脚CAN_H