我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV310变频器的加减速功能可以和模拟量频率给定同时使用吗?
问题描述:
ATV310变频器的加减速功能可以和模拟量频率给定同时使用吗?

所属产品线:
ATV310A变频器

解决方法:

ATV310A变频器的加减速功能,在没有其他通道给定道频率时,就是单纯的端子加减速功能,通过设置的加速和减速端子进行加减速调节;

如果有其他通道给定频率(包括预置速度),例如:AI1模拟量,此时就是给定值附近的加减速;

举例:通过AI1模拟量给定25Hz,在通过加速端子增加5Hz,那变频器此时的给定频率就是30Hz;如果此时将AI1模拟量的给定频率变为0Hz,变频器的给定频率就只有5Hz。