我们今天能为您提供什么帮助?

ATV320变频器将安全转矩切除功能分配为LI3和LI4时,STO和P24V是否需要保持接通?

问题描述:
ATV320变频器将安全转矩切除功能分配为LI3和LI4时,STO和P24V是否需要保持接通?

所属产品线:
ATV320变频器

解决方法:

ATV320变频器即使将安全转矩切除功能分配为LI3和LI4或者LI5和LI6端子,STO和P24也还是需要保持接通,否则变频器将处于STO状态,无法运行。