我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV340*E、ATV630、ATV930变频器以太网通信最大速率是多少?
问题描述:
ATV340、ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器以太网通信最大速率是多少?

所属产品线:
ATV340变频器; ATV御程系列变频器

解决方法:

ATV340*E系列变频器以太网通信最大速率是100Mbps。同样的ATV630、ATV930御程系列变频器以太网通信最大速率也是100Mbps。

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。