ATV340功率范围22kW以下时型号末尾N4与N4E的区别?
问题描述:
ATV340功率范围22kW以下时型号末尾N4与N4E的区别?所属产品线:
ATV340变频器解决方法:
ATV340功率范围22kW以下时型号末尾N4与N4E的区别如下:
1、ATV340U07N4E…ATV340D22N4E:集成modbus通讯协议,集成双以太网口(Ethernet IP + Modbus TCP),不能加通讯卡扩展其他通讯协议。
2、ATV340U07N4…ATV340D22N4 :集成modbus通讯协议(不能做Ethernet IP + Modbus TCP),可选通讯卡:CANopen ,PROFIBUS DP V1 ,DeviceNet ,EtherCAT ,ProfiNet,Powerlink。
是否有帮助?