我们今天能为您提供什么帮助?

ATV930和ATV340变频器如何安装安全模块VW3A3802?

问题描述:
ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV340变频器如何安装安全模块VW3A3802?

所属产品线:
ATV340变频器; ATV御程系列ATV900变频器

解决方法:

1,ATV340变频器22KW以下的(包含22KW),可以直接安装安全模块VW3A3802,如下图:

2,ATV930全系列变频器和ATV340变频器在30KW以上的(包含30KW),不能直接安装安全模块VW3A3802,需要添加适配器VW3A3800才可以安装安全模块VW3A3802,如下图: