我们今天能为您提供什么帮助?

Trihal 干式变压器温控器应用6风机和4风机时应如何接线?

问题描述:
Trihal 干式变压器温控器应用6风机和4风机时应如何接线?

所属产品线:
Trihal干式变压器

解决方法:

干式变压器温控器设置成4风机时,风机必须接3、4、5一6及8一7号输出端;

干式变压器温控器设置成6风机时,风机必须接3、4、5一6及8、9、10一7号输出端。

具体接线可参照下图: