我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]BMEAHO0412(C)如何接线?
问题描述:
BMEAHO0412(C)如何接线?

所属产品线:
Modicon X80 I/O平台

解决方法:

BMEAHO0412(C) eX80 HART 模拟量输出模块支持与现场仪表的点到点 4-20 mA 接线连接,包括执行器和发射器。您可以使用 20 针端子块 (BMX FTB 20•0)、预先组装的线组 (BMX FTW •01S) 或TELEFAST 附件来连接输入模块。

输出模块提供 4-20 mA 电流回路电源。

BMEAHO0412(C) 模块端子引脚定义(左)以及与预制电缆BMX FTW •01S的颜色对应关系(右)如下图所示:

BMEAHO0412(C) 模块与2线制、4线制传感器/发射器的连接示意图如下:

上述模块与发射器连接图中数字标识的含义如下:

1:2 线或4线发射器
2:4-20 mA 电流回路,箭头指示电流的方向
3:现场电源(仅用于4线设计)
4:保护性接地
5:次要 HART 主站(手持式)