[Q&A]BMEAHI0812(H)如何接线?
问题描述:
BMEAHI0812(H)如何接线?所属产品线:
Modicon X80 I/O平台解决方法:
BMEAHI0812(H) eX80 HART 模拟量输入模块支持与现场仪表(包括传感器和发射器)的点到点 4-20 mA 接线连接。您可以使用 20 针端子块 (BMX FTB 20•0)、预先组装的线组 (BMX FTW •01S)或 TELEFAST 附件来连接输入模块。
输入模块不提供 4-20 mA 电流回路电源。您需要在网络中添加一个可提供电流回路电源的外部电源。
BMEAHI0812(H) 模块端子引脚定义(左)以及与预制电缆BMX FTW •01S的颜色对应关系(右)如下图所示:

BMEAHI0812(H) 模块与2线制发射器(现场电源直接供给 4-20 mA 电流回路)的连接示意图如下:

BMEAHI0812(H) 模块与4线制发射器( 现场电源供给发射器,并通过发射器向 4-20 mA 电流回路提供电源)的连接示意图如下:

上述模块与发射器连接图中数字标识的含义如下:
1:2 线或4线发射器
2:4-20 mA 电流回路,箭头指示电流的方向
3:现场电源
4:保护性接地
5:次要 HART 主站(手持式)
是否有帮助?


需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。