问题描述:
PowerTag NSX V2可以采集断路器状态量OF,SD,SDE的状态吗?所属产品线:
PowerTag无线电能测量模块解决方法:
PowerTag NSX V2可以采集断路器的OF,SD,SDE状态信号,这些信号可以通过硬接线接入Powertag NSX V2中。辅助触点必须使用高灵敏度的辅助触点(29452)。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
PowerTag NSX V2可以采集断路器的OF,SD,SDE状态信号,这些信号可以通过硬接线接入Powertag NSX V2中。辅助触点必须使用高灵敏度的辅助触点(29452)。
是否有帮助?