我们今天能为您提供什么帮助?

PowerTag NSX两个版本有什么区别?

问题描述:
PowerTag NSX两个版本有什么区别?

所属产品线:
PowerTag无线电能测量模块

解决方法:

物料号为 LVSMC13 和 LVSMC23 的 PowerTag NSX 相比于LVSMC13DZ和LVSMC23DZ 版本不具备诊断等高级功能。

DZ版本的 PowerTag NSX 可以进 行断路器的电参量、状态量测量,分合闸与脱扣次数的统计, 断路器跳闸原因的分析,过载预报警,触头磨损率与断路器老化分析和THD 等功能。