问题描述:
EcoStruxure Panel Server Box全能型云网关PAS900有3个LAN口,可以设置不同的IP地址吗?所属产品线:
EcoStruxure Panel Server 物联网网关解决方法:
EcoStruxure Panel Server Box全能型云网关PAS900 LAN口是3个交换口,只能设置一个IP。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
EcoStruxure Panel Server Box全能型云网关PAS900 LAN口是3个交换口,只能设置一个IP。
是否有帮助?