PowerTag NSX V2通过Zigbee的方式可以采集到塑壳的哪些参数?
问题描述:
PowerTag NSX V2通过Zigbee的方式可以采集到塑壳的哪些参数?所属产品线:
PowerTag无线电能测量模块解决方法:
通过Zigbee的方式可以采集以下这些参数:
3DI:OF、SD、SDE/抽屉状态/其他DI
Trip Cause有以下几种:
与断路器本体脱扣原因一致(MA/TMD/Mic2/Mic4),过载长延时、短路瞬时、短路短延时,
过载预报警(90%;105%),脱扣时电流值上报。
Lifetime:触头磨损率、分合闸次数、脱扣次数、数据迁移
THD:谐波畸变率、电能质量分析数据
是否有帮助?