我们今天能为您提供什么帮助?

接入PowerTag NSX无线电能测量模块的OF辅助触点,可以选用标准的OF触点29450吗?

问题描述:
接入PowerTag NSX无线电能测量模块的OF辅助触点,可以选用标准的OF触点29450吗?

所属产品线:
PowerTag无线电能测量模块

解决方法:

接入PowerTag NSX无线电能测量模块的OF辅助触点,不可以选用标准的OF触点29450,需要选择低水平的OF触点29452。因为低水平的OF触点,接触电阻更小,最小导通负载可以为1mA,可以用于通断弱电负载(比如控制PLC或者电子回路)。