我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
PowerTag Rope无线电能测量模块如要保证其电流的测量精度,需要使工作电流在什么范围内?
问题描述:
PowerTag Rope无线电能测量模块如要保证其电流的测量精度,需要使工作电流在什么范围内?

所属产品线:
PowerTag无线电能测量模块

解决方法:

要保证PowerTag Rope无线电能测量模块电流的测量精度,需要求工作电流在以下范围内:

①R200保证精度的范围为6~200A;

②R600保证精度的范围为20~600A;

③R1000保证精度的范围为30~1000A;

④R2000保证精度的范围为60~2000A。