EcoStruxure Panel Server Hub以太网网关PAS700上的Modbus串行电阻拨码作用是什么?
问题描述:
EcoStruxure Panel Server Hub以太网网关PAS700上的Modbus串行电阻拨码作用是什么?所属产品线:
EcoStruxure Panel Server 物联网网关解决方法:
EcoStruxure Panel Server Hub以太网网关PAS700上的Modbus串行电阻拨码作用如下:
PU/PD - 上拉,下拉电阻,需成对使用,当拨码到”On”时,可提高驱动能力及抗干扰
能力。
T - 终端电阻,当拨码到”On”时,会在通讯总线中接入一个 120 欧姆的终端电阻。
当Modbus485 串行总线通讯质量不佳时,可通过上述操作调整串行总线通讯质量。

是否有帮助?