我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
物联网网关Panel Server Hub PAS700默认的18信道会与Wifi有干扰,如果本地无线网络通讯质量不佳时,该如何调整设置?
问题描述:
物联网网关Panel Server Hub PAS700默认的18信道会与Wifi有干扰,如果本地无线网络通讯质量不佳时,该如何调整设置?

所属产品线:
EcoStruxure Panel Server 物联网网关

解决方法:

物联网网关Panel Server Hub PAS700默认的18信道会与Wifi有干扰,如果本地无线网络通讯质量不佳时,可通过如下步骤尝试调整本地无线通讯信道。

1. 使用微信小程序易可调扫描网关上的二维码或者用ECOSTRUXURE POWER COMMISSION软件连接PAS700网关。

2. 在本地无线网络频段设置页面,将信道调整到 1126信道。