EcoStruxure Panel Server物联网网关PAS500、PAS700、PAS900分别支持哪些设备类型及数量?
问题描述:
EcoStruxure Panel Server物联网网关PAS500、PAS700、PAS900分别支持哪些设备类型及数量?所属产品线:
EcoStruxure Panel Server 物联网网关解决方法:
PAS500支持设备类型及数量:
- 无线设备数据点位总数不超过 100
- 10 x PowerTag NSX
- 10 x PowerTag FD
- 33 x TH150S
- 20 x TH150M
- 16 x TH200M
PAS700支持设备类型及数量:
- 本地无线设备数据总数不超过 60 个
- 12 x Modbus 串口设备
- 60 x PowerTag NSX
- 60 x PowerTag FD
- 60 x TH150S/TH150M/TH200M
PAS900支持设备类型及数量:
- 支持 PAS700、 LINK150、 IFE、EIFE及第三方通讯管理及的网络接入
- 支持施耐德及第三方设备的串口接入,每个串口不多于 12 个设备
- 4G 上网模式下总设备数不多于 60 个;有线及 WIFI 上网模式下设备总数不多于 100 个
是否有帮助?