我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
PAS500上电前应进行哪些检查?
问题描述:
PAS500上电前应进行哪些检查?

所属产品线:
EcoStruxure Panel Server 物联网网关

解决方法:

PAS500上电前应进行如下检查:

①产品安装在配电系统二次侧;

②产品前端需安装隔离变压器,且满足保护220VAC,OVCII,PD2设备要求;

③交流输入电压值在220V范围内。