PAS700网关Modbus Slave ID使用分配时需要注意什么?
问题描述:
PAS700网关Modbus Slave ID使用分配时需要注意什么?所属产品线:
EcoStruxure Panel Server 物联网网关解决方法:
本地无线设备和Modbus RTU设备地址的分配,需要遵循如下规则:
(1)Modbus RTU设备的Slave ID需要分配在1~99。
(2)本地无线设备的有效Slave ID配置范围为100~247。
是否有帮助?


本地无线设备和Modbus RTU设备地址的分配,需要遵循如下规则:
(1)Modbus RTU设备的Slave ID需要分配在1~99。
(2)本地无线设备的有效Slave ID配置范围为100~247。
是否有帮助?