我们今天能为您提供什么帮助?

SoMachine V4.x中梯形图编程如何使用跳转功能?

问题描述:
SoMachine V4.x中梯形图编程如何使用跳转功能?

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

解决方法:

在实际编程中我们常常会用到跳转指令来执行需要执行的步骤,在SoMachine中也具有该功能,具体步骤如下:

首先在需要跳转的行前“插入标号”,然后自定义一个标号名称,示例中为“Label1”:

然后在需要跳转的条件后“插入跳转”,将刚刚的标签名称填入即可

下图即实现了跳转功能的程序段