我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]M218 系列 PLC 本体具有哪些通讯端口?
问题描述:
M218 系列 PLC 本体具有哪些通讯端口?

所属产品线:
Modicon M218

解决方法:

M218 PLC 本体的通讯端口配置与其型号有关系,具体配置情况如下表所示:

通讯端口类型 规格 是否标配
USB 编程端口 Mini-B USB M218 全系标配 1 个
串行通讯口 SL1: RJ45 类型, RS-485
SL2
: 螺钉端子块类型, RS-
485
M218 全系标配 2 个
以太网端口 RJ45 类型 型号为 TM218LDAE24DRHN
TM218LDAE40DRPHN 的控制器内
置一个

注意M218 系列 PLC 的串口不可以配置为 RS232