我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
KNX小型气象站安装附件(MTN6904-0002)可用于几个小型气象站(MTN6904-0001)的安装?
问题描述:
KNX小型气象站安装附件(MTN6904-0002)可用于几个小型气象站(MTN6904-0001)的安装?

所属产品线:
KNX

解决方法:

KNX小型气象站安装附件(MTN6904-0002)在墙面拐角处使用时可安装2个小型气象站,在柱子上使用时可安装1个小型气象站,且柱子的尺寸仅支持直径48-60mm之间。