我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]型号为CCT551012的360度红外加超声波存在感应器,其定时器范围,最大可以设置到多少?
问题描述:
型号为CCT551012的360度红外加超声波存在感应器,其定时器范围。

所属产品线:
ARGUS人体存在感应器

解决方法:

型号为CCT551011的360度红外加超声波存在感应器,其定时器范围,通道一最大可以设置到30分钟;通道二最大可以设置到60分钟。