FA423127
FA423127
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]型号为CCT551023的360度微波存在感应器,能接LED灯吗?
问题描述:
型号为CCT551023的360度微波存在感应器接LED灯。
所属产品线:
ARGUS人体存在感应器
解决方法:
型号为CCT551023的360度微波存在感应器能接最大功率100W的LED灯。
首次发布日期:
2022/11/17
修订日期:
2022/11/17
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
ARGUS人体存在感应器
探索更多
范围:
ARGUS人体存在感应器