我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
新可视对二次确认门口机RGE17020系列,支持SPOE供电方式吗?
问题描述:
新可视对二次确认门口机RGE17020系列,支持SPOE供电方式

所属产品线:
门禁系统

解决方法:

支持SPOE供电,功耗如下:

SPOE 工作电压:DC24V±10%

静态电流:≤ 130mA (DC13V)

动态电流:≤ 170mA (DC13V)