在LXM32伺服手册中回原点模式中,朝向标志脉冲和朝向开关点间距有什么区别?
问题描述:
在LXM32伺服手册中回原点模式中,朝向标志脉冲和朝向开关点间距有什么区别?所属产品线:
伺服驱动与电机; Lexium 32解决方法:
在LXM32伺服手册中回原点模式中,朝向标志脉冲和朝向开关点间距有什么区别?
由上图可以看出这两种回原点的方式在 第一阶段和第二阶段是一样的,区别在第三阶段
以模式11和模式27为例:
模式11:朝向标志脉冲运动。 标志脉冲指Z相脉冲。这种模式在第三阶段就是电机以HMV_OUT速度正转找到Z相脉冲处停止运行并将该
位置作为系统的零点位置。
模式27:朝向开关点间距运动 开关点间距是靠参数HMdis 来设置的。这种模式在第三阶段就是电机以HMV_OUT速度正转离开原点信号
的下降沿后走一段HMdis的路径停止运行,并将该位置作为系统的零点位置。这样做可以调整电机原点之后停止的位置。
是否有帮助?