我们今天能为您提供什么帮助?

LXM23伺服如何强制数字DO输出?

问题描述:
LXM23伺服如何强制数字DO输出

所属产品线:
Lexium 23

解决方法:

依下列设定方式进入输出诊断模式。先设定 P2-08=406,开起强制 DO 模式,再由P4-06 经由二进制方式设定强制 DO 输出。当数值设定为 2 时,强制开启 DO2,当数值设定为 5 时,强制开启 DO1 与 DO3。此模式在断电后不记忆,重开电即可回复正常 DO,或设定 P2-08=400 亦可切回正常 DO 模式。

: P4-06 16 进位显示,所以第五位的 0 皆不显示。