我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
LXM32M通过普通MODBUS通讯修改过的参数怎么断电保存?
问题描述:
LXM32M通过普通MODBUS通讯修改过的参数怎么断电保存?

所属产品线:
Lexium 32

解决方法:

在somove软件修改参数后需要做 :  将参数值保存到 EEPROM 中, 这样断电后修改的参数还能保存。

如果没有通过somove软件调试没办法做这个保存动作,参数是通过PLC软件的modbus通讯来修改的,那还需要通过modbus 通讯程序将1026 的modbus地址里面的数据值设置为1,如下图所示: