我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]BSH伺服电机安装高度是多少?
问题描述:
BSH伺服电机安装高度是多少。

所属产品线:
Lexium 32

解决方法:
属性 单位 数值
安装高度

m

(ft)

<1000

(<3281)

在海拔超过1000米(3281英尺)的地方,海拔每增加100米(328英尺)电流即降低1%时的安装海拔

m

(ft)

1000...3000

(3281...9843)

备注:

安装高度定义为海拔高度。

为了确保 BSH040 电机的正确运行,工作海拔在 2000 米至 3000 米时,必须使用单独的浪涌保护装置。