LXM32伺服的存储卡使用方法?
问题描述:
LXM32伺服的存储卡使用方法?所属产品线:
Lexium 32解决方法:
LXM32系列的存储卡非常见的CF,SD等存储卡,类似手机的SIM卡,如下图所示:
可以将存储卡上保存的参数传输到其它设备上。如有必要更换设备,可以通过重新写入参数,用同样的参数驱动同类型的另一台设备。
存储卡的内容只能在设备通电时与设备中储存的参数值进行比较。在将参数保存至 EEPROM 中时,参数也将被保存至存储卡上。
请注意下列事项:
请仅使用作为附件提供的存储卡。
请不要触摸镀金触点。
存储卡的插拔周期是一定的。
存储卡可以一直置于设备内。
存储卡只能通过拔出(而非按压)操作才能从设备中移除。
是否有帮助?