我们今天能为您提供什么帮助?

Lexium 32M系列伺服走EtherNet/IP或Modbus-TCP通讯时driveStat状态字bit0到bit3表示的含义是什么?

问题描述:
Lexium 32M系列伺服走EtherNet/IP或Modbus-TCP通讯时driveStat状态字bit0到bit3表示的含义是什么?

所属产品线:
Lexium 32

解决方法:

bit0到bit3表示驱动器的当前操作状态(以二进制表示),具体对应的状态及状态变化关系如下图: