我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Lexium 32是否可以通过HMI显示数字量输入和输出信号状态?
问题描述:
Lexium 32是否可以通过HMI显示数字量输入和输出信号状态

所属产品线:
Lexium 32

解决方法:

数字量输入和输出的信号状态可通过集成 HMI 可以显示信号状态,但不能修改。


输入(参数 _IO_DI_act):
调出菜单项 -Non/diNo
数字输入经过位编码。

信号 输入/输出
0 DI0 输入
1 DI1 输入
2 DI2 输入
3 DI3 输入
4 DI4 输入
5 DI5 输入
6 ... 7 - -

STO 安全功能的输入端状态不能通过参数 _IO_DI_act 来显示。STO
安全功能的输入端状态可通过调用参数
_IO_STO_act 来显示。
输出端(参数
_IO_DQ_act);
调出菜单项 -Non/doNo
数字输出经过位编码。

信号 输入/输出
0 DQ0 输出
1 DQ1 输出
2 DQ2 输出
3 ... 7 - -