M340 canopen控制LXM32M回原点速度改不了?
问题描述:
MC_HOME 函数用于执行回归命令,修改SPEED输入变量的值后回原点速度不变?所属产品线:
Lexium 32解决方法:
Unity 平台下回原点功能块与Somachine 平台中不一致,SPEED 指的是第一阶段速度,快速度,第二阶段速度(离开原点速度)默认为6rpm
客户通过somove软件联机后,监控到回原点的速度为 6RPM,修改SPEED变量值,速度依然是6rpm,这样基本可以确定回原点起始,原点信号就被确认检查成功,转向第二阶段,以慢速离开原点。
问题原因: LXM32系列回原点是,正负限位的信号为常闭,原点信号为常开,基础逻辑是在该前提下完成的.
默认情况下,原点信号被配置为常闭了,当传感器信号为常开时,系统默认原点信号被检查到了,所以直接以第二阶段回原点方式,做远离原点的运动,此阶段速度就为6rpm。
修改方法:将原点信号配置为常开就可以了 。
是否有帮助?