我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
LXM32M跟西门子PLC走DP通讯,能点动操作,走绝对位置控制伺服没有动作?
问题描述:
LXM32M跟西门子PLC走DP通讯,能点动操作,走绝对位置控制伺服没有动作?

所属产品线:
Lexium 32

解决方法:

1.建议先使用MC_ReadStatus_LXM32 FB133)来确认回原点完成标志位是否给出,即查看Referenced 是否输出。

2. 重新执行走绝对位置控制伺服,电机依然没有动作。

3.怀疑变量的数据是否有高低字的排列问题,建议直接在功能块的输入管脚,写入常数,然后再次测试。

4.写入常数测试,绝对位置功能正常,这样问题就出在数据类型的匹配上面了。最常见就是速度给定值超过了固件要求的最大给定速度。