我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
LMC058 控制 LXM32A 报错 B403 ,更换一台驱动器也是报此错误?
问题描述:
LMC058 CAN_MOTION控制 LXM32A 报错 B403, 更换一台驱动器也是报此错误?

所属产品线:
Lexium 32

解决方法:

1. 故障指向canopen 同步信号偏差较大(通常情况下同步信号的周期为4毫秒),运动控制器有同步时钟,接收端LXM32A也有同步时钟,正常情况下都是比较准的,如果运动控制器上所有的的伺服都报故障B403 则问题多指向运动控制器,如果只是其中一个伺服报警,总线上其他伺服没有报警,则多半在伺服侧发生故障。

该故障在软件配置中也需要注意(如下图):