我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
M340 Canopen控制 LXM32A 负方向相对位置走完后在运行扭矩模式后报错?
问题描述:
unity 平台采用程序自带的MFB库,负方向相对位置走完后在运行扭矩模式后报错?

所属产品线:
Lexium 32

解决方法:

1.     1.查看故障代码  故障代码为8

2.使用MC_ReadAxisError功能块却看不到任何故障信息,驱动器也显示为STOP,连接somove软件后也看不到任何故障信息

在运行模式为位置模式,REFB32 为位置给定, refa16 为速度给定;在运行模式为扭矩控制时,refa16为扭矩给定,但是REFB32中的上一个运行模

式的值不会改变,导致在扭矩模式中扭矩值给定超过了固件的范围。 解决办法:用相对运动和扭矩功能块结合使用,相对运动目标位置为0。