问题描述:
M580 EIP 控制 LXM32M 连续捕捉功能第二次捕捉不成功,在somove 软件中测试面板是正常的?所属产品线:
Lexium 32解决方法:
1.该问题为伺服驱动器的已知BUG,目前最新的固件版本中V01.32.3还未修复
解决办法:
如果想要双向连续捕捉,需要在每次捕捉完成后,将Cap1Activate 重新写入2,使_Cap1CountCons复位为0后就可以开启另一次捕捉。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
1.该问题为伺服驱动器的已知BUG,目前最新的固件版本中V01.32.3还未修复
解决办法:
如果想要双向连续捕捉,需要在每次捕捉完成后,将Cap1Activate 重新写入2,使_Cap1CountCons复位为0后就可以开启另一次捕捉。
是否有帮助?