我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
LMC058带两LXM32做电子凸轮,MC_CamTableSelect功能块报751?
问题描述:
LMC058带两LXM32做电子凸轮,MC_CamTableSelect功能块报751?

所属产品线:
Lexium 32

解决方法:

查询故障代码含义:SMC_CAM_TABLE_DOES_NOT_COVER_MASTER_SCALE

出现该故障通常为:客户使用手动创建凸轮表,自己定义凸轮变量,没有使用系统自带的凸轮编辑器。

在使用手动创建凸轮表时,在定义变量的起始处会先给定凸轮点的点数,然后再后续的数组数据逐渐插入定义的点,如果在起始处描绘本凸轮总的

点数为10个,但是在后续的规划中给出的点数和定义的不匹配就会报该故障。