M340 canopen 和LXM32A MC_home 回原点,设置35的时候,不执行,是不是有什么条件?
问题描述:
M340 canopen 和LXM32A MC_home 回原点,设置35的时候,不执行,是不是有什么条件?所属产品线:
Lexium 32解决方法:
LXM32A伺服驱动器为 run , 功能块MC_READSTATUS 读取伺服状态为STANDSTILL,但是使用HOME功能块一触发回原点功能时就会报故障,errorid 为1
在UNITY软件中 MC_HOME功能块的输入管脚 SPEED 必须给定值,和我们在PLCOPEN功能块中不给定新值系统就会安装默认值来执行不同,出现该故障的原因就是客户SPEED输入管脚没有给定值(默认值为0),将其关联的变量赋值为60,就可以完成回原点的动作。
是否有帮助?


需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。