LXM32伺服回原点与参考手册中的该模式下的方向相反?
问题描述:
LXM32伺服回原点与参考手册中的该模式下的方向相反?所属产品线:
Lexium 32解决方法:
按照规定接好了原点信号(常开),正负限位(常闭)后采用合适的模式执行回原点,结果发现运行以后的初始方向与指导手册中的回原点初始方向相反?
如手册中指示方法27:沿负向朝基准开关运行:
在实际运行启动后却朝正向运行,切运行的时许图和手册中的也不一样。
出现这样的结果是因为LXM32系列固件将原点信号默认设置为常闭信号了,虽然在外部接线中原点信号用的是常开传感器
这样,在回原点运动刚启动,伺服驱动器就认为找到了原点信号,忽略第一阶段直接进入第二阶段。(第二阶段逻辑图可参考手册)
解决办法:将原点信号设置为常开模式

是否有帮助?