问题描述:
Lexium 16D系列伺服简单自整定时显示ADPON是什么原因,如何处理?所属产品线:
Lexium 16系列伺服解决方法:
Lexium 16D系列伺服自整定时显示ADPON是因为伺服控制环调整模式为自适应模式,无法启用简单自整定,需要将伺服的控制环模式P0-01改为0,表明此伺服自适应控制模式无效,使用P1 参数组中串行PID 控制环参数,修改完成即可实现简单自整定功能。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
Lexium 16D系列伺服自整定时显示ADPON是因为伺服控制环调整模式为自适应模式,无法启用简单自整定,需要将伺服的控制环模式P0-01改为0,表明此伺服自适应控制模式无效,使用P1 参数组中串行PID 控制环参数,修改完成即可实现简单自整定功能。
是否有帮助?