我们今天能为您提供什么帮助?

LXM16驱动器有振动,加减速不流畅,需要如何调整参数?

问题描述:
LXM16伺服采用默认参数使能状态下有比较明显的振动。

所属产品线:
Lexium 16系列伺服

解决方法:

默认的参数在电机没有自整定下会有轻微的震动感,可以使用低速增益切换,在速度很低的时候采用第三组增益参数,调整速度增益,震动会小很多。

如果需要增益切换,主要的几个参数:

P1-30 :设置为 0 按条件切换

P1-31 设置为 4 速度低于某值切换增益环路参数

当实际速度低于 p1-34 的值后,增益切换到 环路3

在环路增益3 中调低了速度增益(P1-15),对振动有比较明显的效果