我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
LXM28伺服驱动器固件版本为1.75.41,想要往低版本刷固件不成功?
问题描述:
刷固件不成功

所属产品线:
Lexium 28运动控制; Lexium 26睿易系列伺服

解决方法:

1.75.41固件要降到低版本与LXM28伺服驱动器的硬件版本有关,只有驱动器上硬件版本为RS08A 的可以降低固件版本,RS08B,RS08C,RS08D,这三种硬件版本是不支持降固件的。