LXM28A CANOPEN M241 走绝对位置,位置没到达功能块DONE信号有输出了?
问题描述:
在1.75.28固件在canopen模式下 执行一个绝对位置的运动(同时做扭矩限制),在扭矩限制启动后速度降为0后,经过一段时间,绝对位置完成信号会有输出(此时,编码器实际位置并未到达)所属产品线:
Lexium 28运动控制解决方法:
在1.75.28固件在canopen模式下 执行一个绝对位置的运动(同时做扭矩限制),在扭矩限制启动速度降为0后,经过一段时间,绝对位置完成信号会有输出(此时,编码器实际位置并未到达),经研发工程师确认,该故障为可复现Bug,将在V1.78之后的固件中修复。
是否有帮助?


需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。