我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Lexium26系列伺服报AL5A0是什么原因?
问题描述:
Lexium26系列伺服报AL5A0是什么原因?

所属产品线:
Lexium 26睿易系列伺服

解决方法:

FPGA组件错误会导致伺服报AL5A0,这是一个硬件错误。

由于屏蔽和GND之间产生了很高的电压,导致数字板上的一些器件爆炸,损坏了FPGA、TVS和U202。