FA423170
FA423170
我们今天能为您提供什么帮助?
Lexium26系列伺服模拟量输出P0-03的+/-8V对应的最大速度具体指的哪个速度?
问题描述:
Lexium26系列伺服模拟量输出P0-03的+/-8V对应的最大速度具体指的哪个速度?
所属产品线:
Lexium 26睿易系列伺服
解决方法:
P0-03的+/-8V对应的速度为伺服电机铭牌上标识的最大机械速度。
首次发布日期:
2022/11/30
修订日期:
2022/11/30
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
Lexium 26 系列伺服
探索更多
范围:
Lexium 26 系列伺服