我们今天能为您提供什么帮助?

LXM16D伺服驱动器如何设置电机型号?

问题描述:
LXM16D伺服驱动器如何设置电机型号?

所属产品线:
Lexium 16系列伺服

解决方法:

通过P6-00和P6-01参数设置,根据BCH16电机的编码器类型不同,设置方法不同。

如果是通讯型高精度编码器,则将P6-01设置为8,重启驱动器即可。

重启后驱动器将与编码器通信读取电机的型号,此时P6-00参数变为只读,将显示驱动器当前连接的电机型号。

如果是2500PPR增量式编码器,则将P6-01设置为9,然后通过P6-00设置电机缩写代码,设置好之后重启驱动器即可。

电机型号缩写列表如下: